This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:TPS548A20 RF引 脚连接

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862487/tps548a20-tps548a20-rfpin-connection

器件型号:TPS548A20

有关 TPS548A20 EN 引脚连接的问题。

将 RF引 脚连接到 Vin 或 VREG 上的以下 Vin / Vout。 哪一个更好?

VIN=5.0V

VOUT=3.3V

Iout (max)=5.0A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用电阻器将 RF 引脚连接至 VREG 和 GND

    将 EN 引脚连接到 VIN (绝对最大额定值~7V)、以实现默认上电或系统电源定序控制。