This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:AEC-Q006规范

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862063/lmr33630-q1-aec-q006-spec

器件型号:LMR33630-Q1

您好、先生、

LMR33630-Q1通过芯片和引线框之间的铜柱凸点进行连接。

我的客户询问、如果接合线是铜、芯片还应该通过另一个汽车认证 AEC-Q006。

我是否可以知道像 LMR33630-Q1这样的芯片是否需要 通过 AEC-Q006认证?

 LMR33630-Q1是否通过 了 AEC-Q006认证?

非常感谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向该器件的产品工程师咨询、并在本周结束前与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是 LMR33630-Q1产品线的可靠性工程师。 如果不理解铜柱这一术语、只需添加一些澄清即可。

    AEC-Q006适用于铜线技术认证。

    LMR33630-Q1器件不使用铜线将器件连接到封装引线框。 相反、它的封装组装具有从 器件到引线框的翻转芯片焊接连接、因此 AEC-Q006不适用于 LMR33630-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    非常感谢、那么所有的 Hodrod 封装都不能用于测试 AEC-Q006。

    Patrick