This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54350:关于时钟开关

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54350, LMR23630, TPS54424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862418/tps54350-about-clock-switching

器件型号:TPS54350
主题中讨论的其他器件: LMR23630TPS54424

您好!

我之前曾在下面的主题中询问过时钟切换。
之后、当检查其他线程时、从 CLK 模式切换到 RTMODE 时发生的电压波动似乎是由器件内的 PLL 引起的。
在查看数据表方框图时、以下器件似乎不在内部使用 PLL。
TPS54350、LMR23630
因此、我认为从外部时钟切换到内部时没有电压波动、但正确吗?

顺便说一下、我需要的产品是可以使用输入电压为12V 或24V、输出电流为3A 的外部时钟的产品。
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    前面有一个关于时钟切换的类似问题、所以您可以尝试一下  

    TPS54350或  

    TPS54424 (数据表中的图34显示了 RT 和 CLK 模式之间的典型性能)

    输入电压为12V、输出电流为3A 的外部时钟。

    此致、

    简森