This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:OVP 的功能安全注意事项

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176-Q1, LM5176, TLV1805-Q1, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862401/lm5176-q1-functional-safety-considerations-for-ovp

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5176TLV1805-Q1TLV431

您好!

我的客户计划在需要功能安全支持的汽车子系统中使用 LM5176-Q1。 此用例是12V 电池输入和15V 输出。 我们共享了引脚 FMEA 和 FMD 文档。  虽然客户知道 LM5176支持内部输出 OVP 功能、但他将外部 OVP 电路视为安全机制、以防 LM5176 PWM 控制器发生故障(例如、不稳定的 PWM 占空比输出可能导致意外过压)。

您能否帮助分析此潜在故障场景(不稳定占空比)和缓解选项、以防止 LM5176输出端发生 OV?  在这种情况下、是否有办法估算预期的输出过压?

外部 OVP 电路的一个想法 是添加一个高压比较器(如 TLV1805-Q1)、以检测 LM5176输出端的 OV 条件、并使用 TLV1805-Q1驱动 P-MOSFET 导通元件、以便在 OV 条件下断开负载。  示例:使用 TLV1805-Q1的过压保护(链接)。

谢谢、
Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢您发帖。  LM5176内部 OVP 通过监测 FB 电压来实现。  如果 FB 引脚出现故障、IC 可能会失去 OVP 功能。  因此、采用外部 OVP 电路的想法很好。  然后、您将具有重复的 OVP 功能、以涵盖单点故障。  

    对于外部 OVP、我建议使用 TLV431、并使用它来监控 Vout、让其阳极下拉 EN?UVLO 引脚。  TLV431具有内部基准电压、因此实现变得简单明了。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi