This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:合适的器件

Guru**** 2533270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862249/lm51551-q1-suitable-part

器件型号:LM51551-Q1

尊敬的团队:

客户希望检查以下规格的合适 MOS 和二极管。

1.7MHz

VIN=10~16V

Vo = 24~48V

IO=3~6A

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我不想在 e2e 上展示我们对非 TI 器件的偏好。   请遵循数据表设计指南行并相应地选择 MOS 和二极管。 这是一项折衷练习、您应计算功率损耗并确保整体效率高、同时确保所选器件的额定值符合所需的应用。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi