This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM334:电流 µA 设计、工作电流低于1 μ A

Guru**** 2505045 points
Other Parts Discussed in Thread: LM334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861961/lm334-current-source-design-working-below-1-a

器件型号:LM334

您好!

我正在进行项目审查、其中 LM334用作电流源以偏置电阻式传感器。

我正在 µA µA 几种新型传感器、由于各种器件应用参数(和限制)、在某些情况下、我发现 LM334的工作电流 ISET 值低于1 μ A、也大约为0.3 μ A。

有关此问题的任何建议或警告?

提前感谢您、

费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Federico、

    在建议的工作范围之外运行可能会影响电气特性规格、例如设定电流误差。 您的电路的 Vin 电压和 Rset 值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的答复。

    VIN 电压+5V

    Rset 的范围为120K 欧姆至220k 欧姆;它可以通过数字电位器进行更改。

    费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    由于此器件未在数据表中的1uA 以下进行测试、因此我们无法保证其性能、因此我们不建议使用低于1uA 的器件。

    您需要多高的精度? 有分立式实施。

    -Marcoo