This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:负电源

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596, LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862246/lm2596-negative-supply

器件型号:LM2596
主题中讨论的其他器件: LMR33620

尊敬的先生:  

请告知 IC 电源:

-输入电压:0V -正15V;

-输出电压:0V -负15V;

-最大输出电流:500mA;

-输入和输出之间没有电隔离;

温度:-40°C 至+60°C;

价格相对较低;

-最少的外部组件。

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 LM2596比较旧、它使用电压模式控制;可能可以、但我们有更好的选择。

    我会寻找具有电流模式控制功能的转换器、可能是1.5A 或2A。  例如 LMR3602或 LMR33620。

    另请查看应用手册 SNVA856。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的弗兰克、谢谢

    请问、如果我有正15V 输入、我还不清楚如何获得负15V 输出(对于 LMR33620)?  

    如果我理解正确,那么此类 IC 的输入值必须大于等于+15V? 我的电压正好为+15V、我需要负15V 的电压、Iout = 500mA。  

    TIA

    Vladimir Naumenkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用降压转换器将正15V 转换为负15V。  这应该起作用。

    我已附上两个应用手册、说明如何连接转换器以获得负15V 输出电压。

    e2e.ti.com/.../5287.snva856.pdf

    e2e.ti.com/.../1447.snva722b.pdf