This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ31520:PVIN=3V3 &amp 的 Webench 支持;VIN=5V?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861861/webench-tools-lmz31520-webench-support-for-pvin-3v3-vin-5v

器件型号:LMZ31520

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

 是否可以扩展对 PVIN=3V3和 Vin =5V 的 Webench LMZ31520支持?

Thx

Rudi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudi、

    我可以要求 WEBENCH 团队将您的请求添加到其队列中、但根据此请求之前的工作队列、需要一些时间。

    您是否希望在 WEBENCH 中看到特定的内容、例如 PVIN=3.3V 和 Vin=5V 时特定输出电压下的效率?
    作为替代方案、我可以查看我们是否已经有可用的测量数据或在 EVM 上获取数据。 数据表的第一页显示 了 PVIN=3.3V、Vin=5V、Vout=1.8V 时的效率。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

     PVIN=3.3V、Vin=5V、Vout=0.80V 的一些效率图在可用时会很有用。

    Thx、

    Rudi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rudi、这不是确切的 PVIN 和 VIN、但非常接近。 这是否有帮助?