This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:确切的环境温度范围是多少?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862108/ucc28c43-what-is-the-exact-ambient-temp-range

器件型号:UCC28C43

在数据表 SLUS458G 中 、7.3 建议运行条件显示 UCC28C4X 的运行结温为 –40~105C。 出什么问题了吗? 它是否应指 环境温度?  

客户希望使用 PWM 控制器来支持最高105C 的环境温度。 UCC28C4x 是否合适? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

     UCC28C43的建议表中的参数 是在105C 的结温下测量的。 该器件的额定最高工作结温为150C。 实际上、许多设计都能在125C 下正常工作。 数据表中有几条曲线显示了特性参数随温度变化的情况。 您可以看到这些值将如何变化到高达125C。  您应该通过将 IC 的功率耗散与结至外壳的热阻相乘并将其与外壳温度相加来计算工作结温。

    芯片结温 TJ 的估算值可通过以下公式得出:
    TJ = TA +(RθJA×PD)...
    其中:TA =封装的环境温度(°C)
    RθJA =结至环境热阻(°C/W)
    PD =封装功率耗散(W)

    重要的一点是、您不会超过150C 的限制。 如果超过150°C、则器件的可靠性会迅速降低。

    另外、您还了解 过 UCC28C43-Q1 系列通过汽车认证的器件吗? UCC28C43-Q1的建议温度范围为-40°C 至125°C
    www.ti.com/.../ucc28c43-q1.pdf  如果客户仍担心高温、我认为可以考虑使用此器件。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢您的详细解释。 我在 7.5电气特性中发现了以下内容

    ". UCC28C4x 的 TA =–40°C 至105°C、UCC38C4x 的 TA = 0°C 至70°C、TJ = TA (除非另有说明)。"

    为什么我们在这里讨论 TJ=TA、这是误解、而不是事实。 客户希望确保  在 TA =–40°C 至105°C 的条件下提供所有电气特性数据 请帮您进一步确认吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aki、

    不存在混淆。 如果仔细阅读了电气特性表顶部的注释、它会指出 Tj=TA、除非另外注明。 这在测试部件时是可能的、因为测试执行得非常快、部件不会发热。
    在实际应用中、Tj 和 TA 之间会有一些差异、因为器件中耗散了一些功率、导致结温高于环境温度。 封装中耗散的功率大小将取决于许多因素、例如连接到 OUT 引脚的电容的开关频率和电源电压。  

    此致、

    Teng