请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24715 主题中讨论的其他器件: CSD17308Q3
您好!
我们将 BQ24715用作应用的充电器 IC。
在介绍 BQ24715的 EVM 模块时、FET CSD17308Q3 (数据表中的 Q4和 EVM 模块中的 Q2)周围有很大的区域。 通过查看 FET 的数据表、我们发现这是推荐的布局。
对于我们的设计、我们有 PCB 空间限制、并且我们不能为 FET 提供如此大的面积。
我们可以改用散热器吗?
您可以为此建议一个解决方案吗?
谢谢
此致
Harini Krishna