This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:采用 VBUS 的 PMID 短路保护

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862314/bq25890-pmid-short-circuit-protection-with-vbus-in

器件型号:BQ25890

大家好、

BQ25890是否具有 VBUS IN 的 PMID 短路保护? 否则,如果拉得过大的电流(>3.2A),会发生什么情况?我们应该如何保护它?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、  

    请参阅 BQ25890数据表上的内部方框图、内部 FET Q1具有体二极管。 从 VBUS 到 PMID 没有电流限制。 如果 PMID 对地短路、则必须添加外部电路以保护来自 VBUS 的高电流。