This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17310Q5A:振铃时 VDS 的最大额定值

Guru**** 2551650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862056/csd17310q5a-maximum-ratings-of-vds-when-ringing

器件型号:CSD17310Q5A

对于瞬时振铃/过冲 、VDS 的最大额定值是否与之相同(30V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamada-San、您好!

    感谢您提出问题。 正确、30V 是瞬时振铃/过冲的绝对最大 VDS。