This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:健康状况

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861925/bq34110-state-of-health

器件型号:BQ34110

我需要对 SOH 进行澄清

根据 TRM:

StateofHealth():0x2E/0x2F
此命令用于返回电池的运行状况(SOH)信息。 计算 StateOfHealth()
FullChargeCapacity()相对于设计容量的百分比。 它是一个只读命令。
字节0:SOH 的 LSB 容量
字节1:SOH 的 MSB 容量
字节2:SOH 在能源中的 LSB
字节3:SOH 的 MSB 能量

如果我理解正确、则该命令返回两个字节(0x2E/0x2F)、但说明中显示了四个字节。 我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TRM 中的一个拼写错误。 0x2E/0x2F 返回 SOH 百分比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dominik、非常感谢。