This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:浪涌和突发测试

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS26630-33EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861930/tps2660-surge-and-burst-test

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件:TPS2663

大家好、团队、

我正在寻找能够保护在工业环境中运行的电路板(19Vdc:29Vdc)免受欠压和过压影响的器件。 我注意到了 TPS2660x 和 TPS2662x。 使用这些器件的电路板需要符合浪涌和突发测试 IEC 61000-4-5和 IEC61000-4-4标准;在这两种器件之间、似乎只有 TPS2662x 能够通过这两种测试、对吗?

如果您知道任何其他器件、可以告诉我吗?

提前感谢您的支持。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    TPS2663器件可通过 EFT 和浪涌测试。 有关 EFT 和浪涌的测试结果、请参阅用户指南《适用于 TPS2663x 的 TPS26630-33EVM 评估模块》(修订版 A)。

    您能否为您的应用中的 EFT 和浪涌测试提供电压电平和源阻抗?