This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高功率热插拔解决方案

Guru**** 2554390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862031/high-power-hot-swap-solution

主题中讨论的其他器件:LM5069

大家好、团队、

我的客户正在寻找 热插拔 解决方案、以下是规格:

  1. 应用:PoE 开关
  2. EFT 内部或外部:内部
  3. 输入电压:44-57V
  4. 电流限制:15A
  5. 特性: 直流输入热插拔

您能提供合适的解决方案吗?

谢谢!

此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Jamie、

    感谢您的支持!

    我们没有集成的 FET 解决方案可在该电压下支持15A 电流。 请推荐 LM5069。

    此致、Rakesh