This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:查询适用于 PD 51W (19V/2.68A)的 TPS2372隔离基准电路

Guru**** 2527620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS2378EVM-602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861678/tps2372-to-inquire-tps2372-isolation-reference-circuit-for-pd-51w-19v-2-68a

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: TPS2378EVM-602

您好!

您能否为 TPS2372隔离 PD 51W 应用提供参考电路?

还有什么是推荐的变压器?

此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、  

    通常、建议将 TPS2373-3用于隔离式51W 设计、而建议将 TPS2372-3用于非隔离式51W 设计。 但是、如果希望在51W/19V 的隔离式设计中使用 TPS2372-3、我建议将 TPS2372-3与使用51W/19V 功率级的 TPS2378EVM-602功率级一起使用。 可使用 TPS2378EVM-602设计中的变压器、推荐使用。  

    如有任何其他问题、请告知我。 谢谢!

    此致、

    Brett Colteaux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Brett。

    我们将对它们进行研究。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    老虎