This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:使用 BQStudio 在永久故障模式下读取电量监测计数据存储器

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861986/bq28z610-read-the-gas-gauge-data-memory-in-the-permanent-fail-mode-using-bqstudio

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我有一个处于永久故障模式的2S 电池组、我想读取电量监测计数据存储器进行研究。

电池组开路电压为0V、电池电压为2.6V 和3.3V。

将电池组连接到 BQStudio 设置后、它无法连接到监测计来读取数据存储器。

我们非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向电池组施加大约3V (大于2.5V)的电压、以便为电量监测计加电。