This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:补偿网络计算

Guru**** 2814295 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861964/tps61087-compensation-network-calculation

器件型号:TPS61087

您好!

我正在设计基于 TPS61087的升压转换器、该转换器由单节锂离子电池供电。 最大电流为300mA 时、输出电压为16V。 负载将是 PWM 电机。

我对数据表中提供的补偿网络公式有点不清楚。

在 Mathcad 中插入公式、对以下结果进行了编辑:

使用不带单位的110会为 R_comp 和 C_comp 选择错误的单位。

我的问题是110 和7.5值代表什么、它们的单位是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    很抱歉告诉您、这是一个旧器件、由于重组、我们不知道最初的推导。

    根据当前的经验、110的单位应为 V/A2、7.5的单位应为空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、如果负载是电机、除了陶瓷电容器、请在输出侧使用1-2个大 EL 电容器。  对于 EL 电容器的值、您可以从100uF 开始。  或输出电压将振铃。