This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 LiFePO4电池的充电器器件

Guru**** 2533140 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861751/charger-device-for-lifepo4-battery

主题中讨论的其他器件:BQ25070

我们应该如何为 LiFePO4电池选择充电器器件?

如果充电电压与使用的 LiFePO4电池匹配、我们可以使用任何锂离子电池充电设备吗?

或者 LiFePO4电池充电是否需要特殊功能?

根据 bq25070 (LiFePO4充电器)数据表、我认为充电曲线与锂离子电池充电曲线不同。
对于 LiFePO4电池充电、是否需要此行为?  "CC 充电-> OVCH 检测->浮动电压调节"

我认为这没有锥形电流检测。 如何检测到充满电?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    通常可使用与 Lion 相同的曲线(CC-CV-Term)为 LiFePO4充电、但 CV=3.6V 除外、或使用 BQ25070 (CC-OVCH-FLT)等曲线。  如果您浮动、充电电流 最终会降至零。  无论采用哪种方法、  只要您的软件更改配置文件和电压电平、您就可以使用任何主机控制的充电器。  您还需要降低 MINSYS 并在加电时禁用充电、直到 VBATREG 被改变。  您的输入电压和充电电流是多少?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JEFF-SAN、

    感谢您的回答。

    我没有特定的使用条件、因为我只是想知道当我们询问 LiFePO4充电器器件时如何选择器件。

    当我们找到项目时、请告诉您。

    此致、
    Kohei Sasaki