This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:加电后、是否或不#39;t 通过 ANY OUT 改变输出电压?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861683/tps7a8300-do-or-don-t-changing-output-voltage-by-any-out-after-power-up

器件型号:TPS7A8300

大家好、团队、

当我们想在加电后更改输出电压时、是否允许在 ANT-OUT 工作引脚上更改输出电压?
(例如、Vin=1.8V Vout=1.2V x 9引脚连接到 GND ->保持 Vin=1.8V、Vout=0.8V x 9引脚已释放)

从方框图的角度来看、这似乎是可能的、但我想知道是否存在任何问题(例如稳定性、大电压纹波或...)。 应用的示例。

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、

    是的。 可以使用 ANY_OUT 引脚动态调整 VOUT。 转换时、PG 引脚上可能会出现毛刺脉冲、但输出应快速适应新设置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    非常感谢您每次都能提供清晰的答案。

    此致、
    萨沃本