This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:仅降压设计

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25708, BQ24780S, BQ24765
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861922/bq25708-buck-only-design

器件型号:BQ25708
主题中讨论的其他器件: BQ24780SBQ24765

您好!

我希望将 bq25708用于铅酸(12V)电池。 我的输入电压为24V、因此我不需要该器件还提供的升压功能。  

是否可以不为升压级放置 FET、而使该器件仍正常工作?  

另一种选择是查看 bq24780S、但不需要适配器检测和自动系统电源选择。

谢谢、

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

      BQ25708必须与降压/升压架构搭配使用。

      我认为 BQ2478080降压型充电器更适合您的应用。 如果您的充电电流低于4A、我认为 FET 集成充电器 BQ2417x 也适用于您的情况。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    申国

    感谢您的回答。 BQ24780S 或 BQ24765似乎非常适合。 这将由电压为24V 的总线供电、容差为+/-10%(VMAX = 26.4V)。

    建议的 VIN 范围停止在24V、但绝对最大值为30V。 这是否是这些器件的典型用途(在24V +/-10%的电压下运行)? 这是可以接受的吗?

    谢谢、

    簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

      +10%可能有问题。 因为 ACOV 的典型值为26V、最小值可能为24V。  如果触发了 acov、则转换器将关闭、并在 acov 消失之前重新启动。

    此致