This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS780:在 LDO 输出端施加电压

Guru**** 2604555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861949/tps780-apply-voltage-on-the-ldo-output

器件型号:TPS780

您好!

我对该部件的应用有疑问。  它用于开关1.8V 和2.8V、以便为低于30mA 的一些功耗相对较低的组件供电。  输入是电压范围为3V 至4.2V 的电池。 开关操作通过反馈网络中电阻器下方的 NFET 完成。

在两种用例中、当我们将固件编程到微控制器时、可以从外部源向 Vout 施加2.8V 电压。  LDO 通常为该微控制器供电。

1) Vin 悬空、只有 LDO 引脚上的电气连接为(Vout -体二极管压降)、 Vout 设置为:
1A) 1.8V (带反馈电阻器)
1b)" 2.8V

2) 2) Vin 连接到电池、Vout 设置为:
1A) 1.8V (带反馈电阻器)
2B)" 2.8 V

在上述任何情况下、从外部电源向输出施加2.8V 电压是否超出规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    唯一的问题是 VOUT 到 VIN 之间存在寄生二极管

    如果电池电压低于2.8V、则电流可以流经此路径。

    但愿这对您有所帮助。