This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:无法关断12V 电压

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861844/ucd90160a-12v-cannot-be-shut-down

器件型号:UCD90160A

大家好、

在该设计中、客户将 SHUK_12V_B 设置为12V 输出高电平使能并控制直流/直流上电。 SOCPL_SHut_12V_REQ_3V3为12V 上电触发信号、"高电平"使能。

当在演示板上进行验证时、当 SOCPL_SHUT_12V_REQ_3V3为高电平时。 在打开12V 使能后、如果 SOCPL_SHIFT_12V_REQ_3V3再次设置为低电平、则会发现12V 使能信号始终处于打开状态、无法关闭以关闭12V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅的第4.6节

    此致

    Yihe