This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:预充电

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, TPS61222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861837/bq25120a-pre-charge

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: TPS61222

负责人员

我想向您询问您的充电 IC "BQ25120A"。
在“BQ25120A”的预充电模式下
PMID 引脚的最大输出电流是多少?

与您公司相同的电源 IC“TPS61222”
电流消耗和最大输出电流是多少?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以从 PMID 引脚获取的最大电流是仅存在电池时的电流-电池 OCP 电平和存在 VIN 时的电流- ILIM 电流值(可配置)

    当同时存在电池和适配器时、您可以从 VIN 获得大约400mA 的电流、从电池获得大约850mA 的电流。

    对于 TPS61222、输出电流与输入电压的函数关系如下所示。 此外、VIN 上的典型电流消耗约为0.5uA、Vout 约为5uA。  

      

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Gautham