This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:最大输出电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681, TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861764/tps53681-maximum-output-current

器件型号:TPS53681
主题中讨论的其他器件: TPS536C7

尊敬的团队:我们的客户正在寻求有关最大输出电流的澄清。 下面是他们的问题

"在我当前的设计中、已经使用了 TPS53681 (6PHASE)+Csd95490 (75A)、这意味着它可以支持6PHASE*75A = 450A 吗? "

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    实际功率限制来自智能功率级器件。 行业惯例是发布功率级器件的峰值电流额定值。 例如、CSD95490为75A。 但是、这并不意味着 CSD95490可以承受75Adc 的热性能。 这取决于 PCB 铜层堆叠和系统冷却、但一个良好的经验法则是每相30-40A。  

    同时、TPS53681的最大可用过流保护限制为255*1.5=382A。  

    您可能对我们正在开发的12相控制器 TPS536C7感兴趣。 该版本将于2020年发布。 如需更多信息、您可以向 VR [at] list [dot] ti [dot] com 发送电子邮件。 以了解更多信息。 由于器件尚未发布、我们将要求签署保密协议才能发布信息。