This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:TPS3703-Q1在欠压/过压条件下对传感器引脚的毛刺脉冲抗扰度

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861674/tps3703-q1-tps3703-q1-glitch-immunity-to-sensor-pin-at-uv-ov

器件型号:TPS3703-Q1

您好,团队

     实际上、我有2个关于 过压和欠压时传感器引脚的毛刺脉冲抗扰度的问题:

      数据表中的"过驱[2.5%]高于 VIT+(OV)"是什么意思? 这是否意味着我们 至少需要 从 VIT+(OV)保留2.5%的电压裕度来为 MCU 的工作电压?  

       我℃℃?到、25 μ A 时 VIT+(OV)的裕度为2.5%、在125 μ A 的温度下、我们需要考虑多少裕度

       

     例如:

         MCU 最大工作电压:5.5V

         监控芯片: TPS3703C7500DSERQ1  5V 型号 、精度为7%

          ℃、VIT+(OV)=5*(1+7%)=5.35V @ 25 μ                                  s (如果需要2.5%裕度  ),V=5.35*(1+2.5%)=5.48V < Vmax_MCU=5.5V     确定

              Vin+(OV)=5*(1+7%+0.7%)=5.385V  @ 125℃                    如果需要2.5%裕度  ,V=5.385*(1+2.5%)=5.52V > Vmax_MCU=5.5V     NOK  ??

      谢谢!

     BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    当您提供更快的斜坡(在1V/us 范围内)时、需要2.5%过驱才能满足所有时序规格。 如果斜坡速度较慢或时间对您不是很重要,则您也可以用更少的过驱来预算它。  

    如果您需要在时序规格限制范围内检测到故障、并且斜坡速率较高、则示例中的方法2是正确的。  

      Vin+(OV)=5*(1+7%+0.7%)=5.385V  @ 125℃                    如果需要2.5%裕度  ,V=5.385*(1+2.5%)=5.52V > Vmax_MCU=5.5V     NOK  ??

     

    此致

    Trailokya