This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS542941:静态电流和关断电流

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861676/tps542941-quiescent-current-and-shutdown-current

器件型号:TPS542941

你(们)好  

数据表指定 Vin 电流为1300uA (条件 EN1=EN2=5V、VFB1=VFB2=0.8V)  
1.它是否指的是非开关条件?
  如果没有、非开关条件下的静态电流是多少?

2.您能否解释关断电流80uA 相对较高的原因?  

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文

    1.是的、它是非开关条件。

    2.与设计人员确认、当 EN1=EN2=低电平时、一些内部电路(包括带隙基准和偏置电路)处于激活状态、因此关断电流有点大。