This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:具有1024 GSCLK 脉冲配置的 tlc5940可用吗?

Guru**** 2541650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861700/tlc5940-tlc5940-with-1024-gsclk-pulses-configuration-available

器件型号:TLC5940

我是 tlc5940的新手。  我从 BOSS 获得了 TLC5940 EVM。 根据数据表、1个 GS 数据输出周期包含4096个脉冲。

我获得了 TLC5940 EVM (USBv0.7_sourcecode、 MCU:TUSB3210、软件:LED 框架设计器)的示例和示例代码

但似乎仅使用1024 GSCLK 来启动 EVM。 这让我感到困惑。  

能否设置1024个 GSCLK 脉冲以生成 GSCLK 波形? 如果 使用此设置、还需要注意哪些事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

       我不知道你的代码。 我建议您 通过测试波形而 不是代码读数来检查 PWM 周期。 您可能误解了代码。