This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023B:如何最好地测量每个 PMIC 轨上的电流?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65023B, INA3221, TPS65023BEVM-664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861619/tps65023b-how-to-best-measure-current-on-each-pmic-rail

器件型号:TPS65023B
主题中讨论的其他器件: INA3221

您好!

我们将 TPS65023B 设计到电路板中、需要确定三个 VDCDC 电源轨上的电流。  

我看不到 I2C 寄存器来执行此操作。  我知道其他 TI 器件中有未记录的寄存器。  是否有方法通过读取 I2C 寄存器来确定电流?

如果我们无法使用 I2C 来确定电流、那么 TI 建议使用示波器和电压探头在 电感器和电容器上进行测量来测量电流的方法是什么? 我们使用的拓扑与数据表第一页中显示的拓扑相同、并用于 TPS65023B EVM。

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    没有用于测量 TPS65023B 负载电流的 I2C 寄存器。 通常使用放置在输出电容器后面的5m Ω 电阻器来测量负载电流、通常使用 INA3221或类似的电流感应器件进行测量。

    由于这在您的电路板上是不可能的、因此可能会提起电感器的一端以放置一根短的蓝线。 这将允许您使用电流探头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。  我希望通过测量占空比和电感器电压波形(或类似的波形)来估算/确定负载电流。  但是、由于 PMIC 中的内部晶体管、我可能没有足够的信息来执行此操作。

    请告诉我、您是否对如何实现这一目标有任何建议或想法

    再次感谢、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    为了满足您的建议、您需要首先 在 TPS65023BEVM-664上使用受控负载电流(电子负载或十进制功率电阻箱)执行这些测量。

    首先、您需要找到相同输入/输出电压条件下每个直流/直流的 PFM 到 PWM 转换点。

    然后、在 PWM 模式下、您需要仔细监控脉宽(占空比)与负载电流。 通过使用控制测试中的这些测量值、您可以松散地将这些测量值应用于您自己的电路以估算负载电流。

    在 fPWM 模式下、在低电流(<100mA)下很难估算负载电流、因为一些电流正在通过低侧 FET 被灌入。