This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24095:ISET 可编程

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861604/bq24095-iset-programable

器件型号:BQ24095

你(们)好

我希望能够使用程序选择输出电流。

我想将 Iset1连接到具有 FET 的 PWM、以便可以由于直流电阻而切换电阻

您是否建议使用 FET 或频率?  

谢谢

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    我假设您将并联1个或多个电阻器+串联 FET、并为 ISET1切换不同的等效电阻器值。  如果是、则只要低成本 NFET 的 Vth 低于您的 MCU GPIO 驱动电压、任何低成本 NFET 就应该起作用。  关于频率、电流调节环路在1ms 范围内具有有限的响应时间。  我建议切换速度不要比这快、以便为电流环路提供稳定时间。

    此致、

    Jeff