This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:BQ25890H

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861610/bq25890h-bq25890h

器件型号:BQ25890H

您好!

  1. 如果 BQ25890H 检测到 D+/D-(“0”或“1”)的任何逻辑组合,则即使 VBUS 已连接,它也不会激活其 D+/D-(它们将保持三态)?
    根据 BC1.2标准、在"数据接触检测"部分中、便携式设备(PD)等待 D+线路处于低电平的时间至少为10mSec、因此它可以识别 PD 已连接到远程设备。 问题是、如果 D+连接到3.3V、那么 BQ25890H 会将其识别为即使 VBUS 为5V 也不会附加任何电压、因此它不会激活其 D+/D-? 我的问题是电池电量不足、软件无法禁用自动源类型检测。
  2. 据您所知、是否有任何 SDP、CDP 或 DCP 器件在 D+/D-线路上提供大于0.7V 的电压?

此致、

Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    当 VBUS 升至 UVLO 以上时、D+/D-始终激活。  如果由于两条线路上的电压较高/较低而未成功完成、则会将未知适配器的 IINDPM 设置为500mA。

    此致、

    Jeff