This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:输出电流计算

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: MC34063A, LM5155, LM5156, LM5158, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170067/mc34063a-output-current-calculation

部件号:MC34063A
主题中讨论的其他器件: LM5155LM5156LM5158LM5157

您好、E2E 专家、

你好。

我正在尝试使用 MC34063A 设计电路。 我需要使用介于7-26V 输入之间的5V、1.5A 输出。 我对这类事情不太满意、我也没有很好地获得数据表。 我希望在选择价值观时能提供帮助。 由于芯片短缺、我们当前使用的稳压器不可用。 我希望设计一种直接替代产品。

我计算出的 R1和 R2足够简单、R1为1.2K、R2为3.6或3.8K、但我不明白是什么决定了输出电流。 电感器、电容器和输出电流值在一定程度上是我被卡住的地方。

我不知道我是否需要1.5A、确切地说、这正是电流的作用。 我知道我需要500mA 的最小电流、最高电流为1.5A 如果这正常工作、我们可能还需要一个3.3V 输出的版本、但我假设不会超过 R1和 R2的值。

我需要帮助理解它。 我已经有了数据表。 我找到了一组在线计算器、但没有一个计算器显示输出电流的配置方式。

提前感谢您的支持。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    通常不会计算输出电流、因为这是一个需要作为电源规格参数提供的参数。

    电源设计为能够提供此电流。 这对电感器和电源开关的选择有很大影响。

    在这里、我建议使用其中一个 LM515x 器件(具有外部开关的 LM5155/LM5156或 具有内部开关的 LM5157/LM5158)

    对于这些器 件、还提供了 Excel 快速入门计算器(可在产品页面上找到)、可帮助您标注外部组件的尺寸。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的回答

    我计算出 Rsense 为1.5A 时为0.22、1A 时为0.33。

    如何确定 VSAT? 如果我按建议使用1N5819、则输出电压将为5V、输入电压将至少为7V (超过24V)、而输入电压 Vf 将为0.55V。

    另一个问题是、对于某些应用、我需要稳压器提供至少1A 的电流。 这是否可行? 我尝试使用在线计算器、结果显示 IPK 开关电流超出了限制。 因为峰值电流是输出电流的2倍。 那么、最大实际输出电流是否仅限于750mA?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    为此、我建议使用功率级设计器  

    powerstage-designer 设计工具|德州仪器 TI.com

    输入功率级的参数、然后单击电感器会显示电流波形。

     所选电感器的饱和电流应远高于最大电流。 另外、请注意、电感器数据表中的饱和电流通常会在电感已经下降30%的情况下给出。 因此、最好将电流保持在30%以下。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我列出的值是否适用于此器件? 此工具未将器件考虑在内。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    功率级设计器仅考虑某些电源拓扑、但不考虑专用器件。

    这是通用工具、也适用于该器件。

    此致、  

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在过去 9天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan