This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:原理图审阅

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2611EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163038/lm2611-schematic-review

器件型号:LM2611

您好!

您能否查看以下原理图、该原理图旨在通过12.5V 输入生成-13V 电压以实现 LCD 偏置?  如果您有任何意见、请检查并告知我。

设计时考虑的参数:

  • 输入电压:12.5V
  • 输出电压:-13V
  • 输出电流:1mA (最大值)

谢谢、

JAB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 原理图看起来很好、SHDN 引脚也可以直接连接到 Vin (如果您更愿意这样做)、因为系统只需要1mA 的负载电流、因此也可以选择额定电流较低的电感器。 也请遵循数据表中的布局指南。 如果需要进一步的帮助,现在就让我们来吧。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    感谢您的回复、

    我通过在 LM2611EVAL EVM 板上布线完成了上述原理图。 当我为器件上电时、输入(12.5V)变为1.6V、稳压器的输出为-7.5V。  请告诉我为什么输入变为1.6V?

    将电容器 C388的接地引脚连接到 Vout (-13_nVGL)后、稳压器输出端的电压为-13V。 此时 、SHDN 引脚上相对于接地引脚的电压为6.5V。 您能告诉我为什么 SHDN 引脚上出现压降吗?

    谢谢、

    JAB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jabirali、

    请分享您的设置图片或准确解释 EVM 上的哪个组件。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jabirali、

    在过去13天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan