This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:要求查看原理图

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169573/lm5022-ask-for-reviewing-schematic

器件型号:LM5022

大家好、

我们的客户正在 评估 LM5022。

输入电压:7.6~16.2V

输出电压:40V/280mA

请您帮助查看 下面的原理图并提供一些建议。 非常感谢!

此致!

丰裕  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fengyu、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我将在2-3天内回顾并返回。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fengyu、

    我不确定我是否获得了所有数据、但如果我得到正确的数据、开关频率为500kHz、电感器应为1uH。

    在这种情况下、电感器的饱和电流需要大于8A。 (电感器峰值电流为6A)。

    我无法对所有组件执行数学运算。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fengyu、

    在过去 13天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan