This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:原理图审阅

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170000/lm2611-schematic-review

器件型号:LM2611

您好!

您能否查看以下原理图、该原理图旨在通过5V 输入生成-13V 电压以实现 LCD 偏置?  如果您有任何意见、请检查并告知我。

设计时考虑的参数:

  • 输入电压:5V
  • SHDN 引脚电压:12.5V
  • 输出电压:-13V
  • 输出电流:100mA (最大值)

在这里、我通过 RC (12.5V 至 Vout 的 RC)为 SHDN 引脚提供了12.5V 电压、以维持产品的电源序列。 我的问题是、我能否提供大于 VIN 电压的 SHDN 电压?  

谢谢、

JAB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JAB、

    感谢您使用 E2E 论坛

    对于 SHDN、我建议 使用上拉至 VCC 并通过二极管下拉引脚或通过晶体管对其进行控制。

    除此之外、它看起来不错。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、您好!

    在过去13天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan