This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:LM5156-Q1气密性审核

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156-Q1, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167774/lm5156-q1-lm5156-q1-schmetic-review

器件型号:LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5156

你(们)好

好消息是、我们 再次使用 DIN LM5156-Q1!

请帮助确认设计良好! Thx

1.Vin 为12V

2.Vo 为18V

IO 为2.5A

现在 C69更改为1500pF。 R5更改为10欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    感谢您对 LM5156的支持

    您能否查看上面给出的规格:

    我认为应该是这样

    VIN 12 -18V

    Vo 5 V

    什么是4. 也参考? 我可能会想念历史。

    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

    感谢您的反馈!

    请帮助确认设计,Thx

    1. 输入电压 为12V, 输出电压为18V!! (这是指12V 升压至18V)

    2.什么是4. 也参考? 我可能会想念历史。

    --> 这里没有历史记录,下面的 SCH 现在更改 了元素的一些参数值。(更改是“R5更改为10欧姆” ,但 SCH 尚未更改)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

    需要更多支持!

    请查看 LM5156-Q1的布局! Thx

    e2e.ti.com/.../PPB_2D00_22181_2D00_10_2D00_A04A_2D00_1101_2D00_B.pcbe2e.ti.com/.../PPB_2D00_22181_2D00_10_2D00_A04B_5F00_11141320.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    有关原理图的一些反馈:

    -电感器相对于额定电流可能太小、峰值电感器电流为5.24A。对于电感器的饱和电流额定值、请考虑这一点(加上一些裕度)。 考虑到感应电阻器限制的最大电流、峰值电流可高达10A)

    -补偿和环路稳定性看起来不正常。 将 R11更改为2.5k 看起来要好得多

    您也可以使用快速入门计算器来检查此问题、该计算器可在产品页面上找到。

    您是否知道已使用了哪个 PCB 软件-只尝试了 Altium、但无法打开文件?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

    非常感谢

    对于 PCB 软件,它是 PADS,请参阅下面的免费 PADS 查看器链接

    https://resources.sw.siemens.com/en-US/download-pads-professional-layout-browser?cmpid=12938&gclid=CjwKCAjw8JKbBhBYEiwAs3sxNyci5dEGpcm03XuwjjePBfuKsaeaTkO7mWfz94S_Xk8UTne6INgSPxoCrlUQAvD_BwE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    感谢您提供信息。

    请给我2-3天的时间进行审核。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

    非常感谢!

    期待您的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    R9在 GND 侧使用散热片(焊盘)

    检查散热焊盘也是布局的另一部分、这可能会对电源设计产生非常不利的影响、因为它会减少到细线的电流路径。

    除此之外、布局对我来说是可以的。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

    谢谢!

    客户目前将此版本用于第一版 电路板 !

    我们   今天刚刚测试了第一款版本的电路板!

    我们面临的问题是  

    当 我们提供 Vin 时,输出 为空载,但 LM5156将会烧坏!!

    您能为我建议测试 和调试步骤吗? 我将验证它们以找出根本原因! Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    在初始启动时、我会向输出添加一个小负载、然后将输入电流限制在系统应该能够工作的水平。

    在此模式下、电源应启动-但如果现在您应该能够测量系统而不会立即损坏组件。

    然后检查各个节点、并尝试找出正在工作或不工作的节点、例如

    VOUT 是否出现。

    开关节点在干什么?

    控制器的每个引脚-是否具有预期的信号电平或电压电平。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    在过去14天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan