This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2590:如果在更高温度下运行 SOC、则 TPS2590电源开关会失败。

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171410/tps2590-tps2590-power-switch-fails-if-operating-the-soc-operates-at-higher-temperature

器件型号:TPS2590

我们正在其中一个功能验证板上使用 TPS2590。 我们观察到电路板存在问题。 如果我们超过60˚C 的温度、并为电路板提供 POR (在测试用例执行之前)、或者如果在测试用例迭代之间、则在该用例中启用了 POCYCLE、但电路板无法启动。 而在这种情况下、如果启用了功能复位、而不是在测试用例迭代之间启用 POCYCLE、则看不到该问题。

初始调试时:

  • TPS2950电源开关部件(U1)上发现了此问题。
  • 绕过 U1器件并将 J1 (1、3)直接连接到 JP2并使 SW1->OFF 始终不会重现问题

使用 CT 和 ILIM 引脚的值时也没有解决问题。

  • IFLT [R4]和 ILIM [R3]电阻分别为68K->56K 和62K->47k 以增加额定电流、但问题仍然存在。
  • 将 CT 值更改为4.7uf 电容器等确实会将故障温度扩展到70˚C–75˚C、但不会超过该温度。
  • EN 引脚的状态良好。
  • 在试验电路板上建立了上拉电路来测量 U1的 FLT 信号并观察到 FLT 变为低电平、这就是电源开关关闭的原因。 根据 TPS2590RSAR 数据表、这可能有两个原因。

故障超时的过载。 这看起来是可能的问题、但不是由根引起的问题。

或热关断、125C 是结温阈值。 我们认为 它没有达到这个值。

为了排除负载相关(12V 时)问题、检查了以下事项。

电路板上移除了 VCC2_12上过高的高电平值电容、这可能需要额外的电流在上电期间进行充电。 这也没有解决问题

2.从外部为器件馈电0.8V、以降低板载12V 电源上的负载电流。 这也没有解决这个问题。

我们在启动时使用电流探头测量了12V I/p 电流浪涌。 一些图像如下所示。

75Degree Temp : No issue90 Degree: issue observed with no surge current seen100 degree: issue comes - no glitch on the current at startupboard works fine at 75 degree

请帮助我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    欢迎使用 e2e。

    我明天就会回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    很抱歉、我无法从 TPS2590器件的角度理解 POCYCLE 和功能复位之间的区别、例如器件的哪些信号在发生变化、以及如何从 POCYCLE 切换至功能复位。

    此外、在上面的波形中、是否所有器件都有相同的测试用例?请探测更多信号、如 VIN、EN 和 FLT。 启动期间是否存在除输出电容器以外的电阻负载之类的负载?

    在较高的温度下,器件可能会面临热关断。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的回复。  

    - POCYCLE 仅为断电->打开、在此期间我们将切换 TPS2950的使能信号。 或者我们也使用开-关-开来完成此操作。

    -功能复位仅是对 SOC 的软件复位。

    下面随附了 EN 和 FLT 信号的图像 :

    上面附加的其他图像具有12V 电压和测量的输入电流(使用电流探头)。

    在第一个图像中、当 SOC 暴露在高达75°C 温度下时、12V 电压成功升高。

    在第二个图像中、不会出现输出电压为12V 的情况、SOC 温度高达95度、CT 值为2.2uF。

    在第三个图像中、不会出现输出电压为12V 的情况、SoC 温度高达95°C、CT 值为4.7uF。

    除了输出电容外、电阻负载还表现为来自另一个稳压器的负载、该稳压器位于12V 电源上以生成其他电路板电源。

    不能进行热关断、因为只有 SOC 温度通过热流处理室达到125 C。 而不是整个电路板。 该 TPS2950 IC 离 SOC 区域非常远。

    如果您愿意、我们也可以安排电话、以便通过演示详细了解此问题。

    谢谢

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    您能否联系分配给您所在组织的 TI 本地现场应用工程师? FAE 可以帮助安排呼叫。

    此致

    Kunal Goel