This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC 和 CV 设计帮助

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173574/cc-and-cv-design-help

主题中讨论的其他器件:PMP11228

大家好、团队、

          我们希望创建一个3.3A、54.6V 的 CC 充电器和54.6V 的 CV 电荷。 在 webench 设计中是否有任何选择、或者我可以检查的任何参考、然后使用 TI 产品进行设计。

输入为来自适配器的48V、6A 直流电。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    遗憾的是、充电器团队没有这样的产品。  我建议联系电源设计服务团队进行多芯片参考设计。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhanu、您好、不确定您是否需要非隔离式解决方案。 PMP11228是升压设计的一个很好示例、它向反馈添加了电路、以适应高达恒定输出电压的恒定电流。 您可以在满足特定电源要求的升压设计上实现类似的功能。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

              我们希望创建一个52V 输出、3A 电流限制的升压转换器进行充电、输入电压将为48V。 webench 设计中是否有任何选项可创建恒定电流源?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WebBench 通常适用于基本电源设计架构、如数据表首页的"典型应用"电路中所示。 如果尝试实现 CC/CV 应用、webench 将不是一个好的基准、因为您无法添加上述 TI 参考设计 I 参考中所示的额外电路。 我相信此 TI 设计将是您的最佳开端。