This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501:MCP1612替代产品

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628501, TPS62A01A, TPS62A01, TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173985/tps628501-mcp1612-alternative

器件型号:TPS628501
主题中讨论的其他器件: TPS62A01ATPS62A01TLV62568

大家好、

您能否推荐采用 MCP1612的类似器件? 我选择 TPS628501、不知道是否有更合适的器件、谢谢。

BRS

Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kian、

    感谢您的参与。 我看到 MCP1612是一款1.4MHz 固定开关频率器件。  

    如果开关频率不是问题、那么我们拥有具有小解决方案尺寸和类似封装的超值系列明星器件:

    具有小解决方案尺寸的 TPS62A01 (PSM、轻负载条件下的高效率)和 TPS62A01A (FPWM、2.4MHz 固定频率)。

    我们还有另一个采用相似封装的超值系列器件 TLV62568、但开关频率不固定。

    请向我提供目标效率和典型负载条件、所需开关频率和终端应用以及任何其他特殊要求。  基于此、我可以建议您使用比  MCP1612更好的器件。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moheddin、

    感谢您的快速响应。  我对该器件没有这种特定的需求、它只是一个多源器件。

    [引用 userid="532359" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173985/tps628501-mcp1612-alternative/4418531 #4418531]\n 请向我提供目标效率和典型负载条件、所需开关频率和终端应用以及任何其他特殊要求。  基于此、我可以建议您使用比  MCP1612更好的器件。[/引述]

    我认为这款明星产品非常合适。

    [引用 userid="53359" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173985/tps628501-mcp1612-alternative/4418531 #4418531"]具有小解决方案尺寸的 TPS62A01A (FPWM、2.4MHz 固定频率)[/quot]

    感谢您的推荐。 如果我们显示有关此问题的其他要求、我将在此主题下回复。

    BRS、

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kian、

    当您获得更多信息时、请更新我。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moheddin、

    明白了。 如果我们有任何进展、我将通过电子邮件向您发送通知。

    谢谢。

    BRS

    Kian