This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:TPS54336ADDAR 的简易替代方案

Guru**** 2527860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, TPS54336A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173793/tps54336a-drop-in-alternative-for-tps54336addar

器件型号:TPS54336A
主题中讨论的其他器件:TPS62933

大家好、

我正在寻找 采用 VSON 10封装的 TPS54336ADDAR 的简易替代方案。

TPS62933已经接近尾声、但它不是引脚对引脚兼容的。 还有其他器件是引脚对引脚兼容的吗?

如果不是、是否有其他器件涵盖  TPS54336ADDAR 的整个 Vout 规格?

谢谢你。

此致、

WOuter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、WOuter Kragt

    很抱歉、我们没有与 TPS54336A 引脚对引脚的 VSON 10封装解决方案。 TPS62933可以涵盖输出电压规格。 请告诉我您的应用的输入、输出条件以及应用的终端设备吗?

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby 您好,

    感谢您的快速回答!

    我对其余的信息很少、只是它应该是一种替代方案。

    这使得这项工作非常困难、但再次非常感谢您的反馈!

    此致、

    WOuter Kragt