This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:电源问题

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74720-Q1, LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172841/lm74502-power-supply-question

器件型号:LM74502
主题中讨论的其他器件:LM74720-Q1

大家好、

您能帮助回答以下问题吗?

 如果隔离接地与电压源连接到同一接地、我们可以使用隔离式电源为 IC 供电、而不是从我们正在连接/断开的电压源为该 IC 供电。

我有一个50V 电源、我尝试连接/断开负载。 我尝试避免使用此电源为 IC (内部电荷泵)加电、因此我想知道是否可以使用与50V 电源使用相同接地的单独隔离式电源为 IC 加电。 我是否具有相同的开关功能?

提前感谢您

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marvin、

    感谢您的联系  

    我们将在下周初回来  

    此致  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    请帮助您了解以下信息、

    • 为什么要将 VS 引脚连接到隔离式电源而不是连接 到电源轨 ?
    • 电源轨电压为50V。 您计划将什么隔离式电源电压施加到 VS-GND 上?
    • 电源轨电压或隔离式电源电压是否可以变为负?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    以下是更多信息:

    [引用 userid="235002" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172841/lm74502-power-supply-question/4414494 #4414494"]为什么要将 VS 引脚连接到隔离式电源而不是将其连接 到电源轨 ?

    它们 不会尝试从电源轨汲取任何电流

    [引用 userid="235002" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172841/lm74502-power-supply-question/4414494 #4414494">电源轨电压为50V。 您计划将什么隔离式电源电压应用于 VS-GND?[/QUERP]

    他们 计划使用与电源轨相同的接地来使用12V 隔离式电源。 该隔离式电源将由独立于电源轨的电源生成

    [引用 userid="235002" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172841/lm74502-power-supply-question/4414494 #4414494"]电源轨电压或隔离式电源电压是否为负?

    电源轨将保持为正、但我们可以使用负隔离电源

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    IC 的 SRC 引脚的额定电压最高等于 VS 引脚上的电压。 因此 、SRC 引脚电压不能小于 VS 引脚电压。

    此外、栅极驱动电压来自电荷泵、而电荷泵电压(VCAP)是通过 r.t VS 引脚生成的。 如果 VS 引脚电压低于 SRC、则栅极驱动电压将无法使 FET 的栅极高于其源极(即 SRC 引脚)。

    您可以考虑 在此应用中使用 LM74720-Q1、您希望控制 器消耗的静态电流更低。  LM74502-Q1的最大工作静态电流为65uA、  但 LM74720-Q1仅为32uA。