This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220AEVM-476:电阻器和电容器的尺寸

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220AEVM-476, TPS51220A, TPS51220EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174044/tps51220aevm-476-dimensioning-of-resistors-and-capacitors

器件型号:TPS51220AEVM-476
主题中讨论的其他器件: TPS51220ATPS51220EVM

大家好、

查看 用户指南中给出的 TPS51220AEVM-476原理图、 有几个电阻器和电容器不是尺寸的、实际上用三角形的符号标记。 三角形符号意味着什么? 注释是否与对的大小相关?



以下是主题中的组件对:
R3和 C12
R4和 C13
R35和 C30
4. R32和 C7
R33和 C29
6. R36和 C31
7. R8和 R10
8. R11和 R18
9. R19和 R23

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 您可以参考 TPS51220A 数据表和 TPS51220EVM 的参考原理图来获得答案。

    裕昌