This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8867Q1EVM:PCB 设计数据请求。

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92381, LP8867-Q1, LP8867Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173454/lp8867q1evm-pcb-design-data-request

器件型号:LP8867Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TPS92381LP8867-Q1

你(们)好,先生

我想向您询问有关此 EVM 的 PCB 设计数据、例如 Altium、焊盘等

客户希望在 TPS92381产品设计中进行参考和使用。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    由于 TPS92381是商用器件、不与 LP8867-Q1引脚相同。 您确定这对您有用吗? 如果是、请参阅 LP8867-Q1EVM 用户指南。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie

       关于 TPS92381、是否有 Altium、焊盘等 PCB 设计数据? 谢谢。

    LP8867-Q1的某些功能未使用、它可与 TPS92381引脚对引脚搭配使用、网页的 EVM 也是相同的、

    因此、请提供任何建议、谢谢。

      

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    下面是 LP8867Q1EVM 的 PCB 布局:e2e.ti.com/.../PSIL076A_5F00_PCBlayers.PDF

    BR、Gracie