This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40345:TPS40345可变电压输出

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40345, LM10011, LM10010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173761/tps40345-variable-voltage-output-with-tps40345

器件型号:TPS40345
主题中讨论的其他器件: LM10011LM10010

您好!

我想使用 TPS40345降压控制器为0.6 Ω 负载提供1.12V (5W)至1.5V (9W)的电压。

降压转换器的高侧连接到3.7V 电池、TPS 40345通过3.3V VDD 供电。

通过将 FB 引脚连接到 DAC、是否可以通过更改 DAC 输出来控制 TPS 40345的输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1) 1) TPS40345不适用于分离轨操作。  高侧电流限制可在高侧 FET 导通期间检测开关节点和 VDD 输入之间的压降。  在 VDD 和高侧 FET 的漏极分离的情况下、TPS40345将在电池电压降至3.3V 输入以下时触发高侧短路保护、当电池电压高于3.3V 输入时、短路电流将远高于预期值、从而有效地禁用。

    2) 2)是的、您可以通过电阻器从 DAC 或可编程电流 DAC 向 FB 分压器注入电流来调节 VOUT。  输出端的电压变化将等于注入 FB 引脚的电流减去 FB 到 VOUT 电阻的乘积。  由于反相、当 DAC 电压为0时、VOUT 最高、从 FB 灌入电流、当 DAC 电压达到最大值并将电流拉入 FB 时、VOUT 最低。

    LM10010和 LM10011是专门为此目的而设计的4/6位并行输入灌电流 DAC、也可使用其他 DAC。

    在快速降低 VOUT 时要小心、因为这会将存储在输出电容器中的多余能量提升回输入端、并可以为输入电压充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 这确实有助于我了解它的工作原理。

    我仿真中的电路没有考虑这些因素。

    另一个注意事项是,TI 是否有可能有适合此应用的集成降压转换器,可通过电压或 I2C 轻松控制?