This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:如何识别 BQ27Z561型号/器件型号

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27Z561, BQ27Z561-R2, BQ27Z561-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173353/bq27z561-how-to-identify-bq27z561-variant-part-number

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO、、、

您好!

电量监测计有3种型号、如 BQ27Z561、BQ27Z561-R1和 BQ27Z561-R2。 那么、如何使用 BQStudio 或任何固件代码来识别此 IC 的固件版本。 BQ27Z561中是否有任何寄存器可用于识别变体? 由于我们尝试使用 DEVICE_NAME 命令获取它、但通过该命令、我们收到的器件名称与 BQ27Z561和 BQ27Z561-R2中的 BQ27Z561相同、因此无法识别该变体。 那么、是否有任何其他命令/方法来识别 BQ27Z561 IC 中相同的型号/器件? 我们知道所有器件都具有相同的硬件、唯一的区别在于固件、但我们无法找到任何方法来验证是否使用 BQStudio 或 BQ27Z561 TRM 提供的任何 Fimware 代码或命令、请帮助我们找到相同的解决方案。

谢谢、

Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    连接电路板并启动 bqStudio、bqStudio 会自动检测固件。 检测到的固件显示在 Dashoard( bqStudio 的左侧面板)上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    但是、我如何通过 I2C 使用微控制器验证/在实际应用代码中获取它。 我需要在所有 IC 中看到它以用于大规模生产。

    谢谢、  

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    固件版本是主要标识符。 有关命令、请参阅 TRM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我也尝试过此方法、但无法找到器件型号的标识、无论它是否用于 R2。  

    谢谢、  

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    固件版本号是唯一的。 R2和 R1的固件版本不同。 通常、MSB 指示 R1 (v1.xx)或 R2 (2.xx)、但在任何实现中都不会假设这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    那么、是否有任何位可以显示版本的唯一性、因为如果我不能将 R1假设为 V1.xx、将 R2假设为 V2.xx、那么我可以如何继续。  

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    应使用 firmware version 命令确定正在使用哪个版本的固件。 我认为 Shirish 意味着在写入器件之前、不要假定器件是正确的版本。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的帮助。