This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:[ELENTEC]升压转换器查询

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS61088, TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167656/tps61022-elentec-inquiry-for-boost-converter

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件: TPS61088TPS61288

大家好、TI 支持团队

客户正在查看升压转换器。

[条件]

- Vin=3.6~4.3V

- Vout=4.5V

- Iout=5A (连续)

-输出功率=20~25W

符合上述规格的产品将升级为以下3种产品。

TPS61022

TPS61088

TPS61288

请回复客户询问。

如下图所示、如果有两个输入电源、当 Vin1打开时、Vin2是否应用于升压转换器的输入?

2.我知道 TPS61022具有一种称为真正断开连接的功能。 此函数是否用于防止从输出到输入的反向电压?

使用 Vout=4.5V、Iout=8A 时、最小输入电压是多少?

4.是否根据电压输入和输出之间的差值有电流限制?

5.考虑到余量,在使用 Iout=6~7A 时,合适的 L 值是多少?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

     对于您的问题:

     1.和2. TPS61022具有真正的断开连接功能、因此 VIN2不会应用于 VIN1。 但请注意、器件只有在 EN 为低电平时才具有此功能、并且 VIN2的电压不能超过数据表中的绝对最大额定值。

    由于热限制、恐怕 TPS61022无法支持 Vout=4.5V、Iout=8A 条件。 实际上、我们认为4.5V/5A 非常接近限值。

    4、我们没有这样的电流限制。 但通常、升压中的电流限制是输入电流限制、因此当 VIN 减小时、输出功率将减小。

    正如我说过的、由于   热限制、TPS61022无法支持高达6~7A 的大型 IOUT。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan

    感谢你的答复。

    请针对 TPS61088和 TPS61288产品回答相同的问题。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    将此主题分配给预期支持 TPS61088/288的人员。

    此致、

    Nathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    当 Vin2低于转换器输出电压时、转换器将为 Vin2供电;否则、转换器 将发现输出高电平并进入轻负载模式。

    对于 TPS61088:

    1和2。 TPS61088具有 MODE 引脚、可在轻负载时更改芯片的工作模式。 当处于 FPWM 模式时、电流可能会通过输出流向输入。 在 PFM 模式下、它不会。

    2、最小工作电压为2.7V、输入电流为13.3A、ILIM 引脚可以将电流限制更改为高于该值以支持2.7V 13.3A 输入。

    4、电流限值是预先设定的,可能会随温度、 工作条件等的变化而变化。 它可能会随输入和输出电压而变化、但 与您所需的值不同。

    建议电感器介于0.47uH 至10uH 之间、具体取决于开关频率和纹波电流需求。

     对于 TPS61288:

    1和2。 TPS61288将在轻负载时自动在 PFM 模式下工作、以防止电流从零负值变为零。

    2、最小工作电压为2.0V、输入电流为18A、 芯片固定电流限值为15A、因此不 支持2V18A 输入。

    在 Vout=4.5V、Iout=8A 的条件下、其最小工作电压为2.6V、14A (考虑到纹波电流为2A)。

    与 TPS61088相同。

    5.建议值高于1uH。 它是500K 的固定频率、因此只需考虑纹波电流(一定不能达到峰值电流)。

    此致

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus

    感谢你的答复。

    请检查其他问题。

    [TPS61088、TPS61288常见问题]

    1-1. 如果未连接电池(Vin1)、或者 Vin2 (直流适配器)输入处于完全放电状态并设置为 PWM 模式、则电流预计会流过

    输出到输入。 对吗?

    这会导致问题吗?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MJ,

    如果 Vin1未连接、 转换器可以从输出端获取其 VCC、 而 TRIG UVLO、则不起作用。 不会产生负电流。

    2.我不确定"完全放电状态"。

    如我 所述。

    TPS61088在 FPWM 模式下工作、电流可能会通过输出流向输入。

    TPS61288将在轻负载时自动在 PFM 模式下工作、以防止电流从零负值变为零。

    此致

    Fergus