This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [ELENTEC]请求提供建议

Guru**** 2813165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171692/elentec-request-for-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS2595

大家好、TI 支持团队

我们收到了客户提出的推荐符合以下规格的产品的请求。

降压转换器(1)

  - I2C 可编程降压转换器

  -输入电压:7~12V

  输出电压:2~6V

  电流 이상:3A μ A

  -小尺寸

 

 降压转换器(2)

  - I2C 可编程降压转换器

  -输入电压: 7~12V

  输出电压:2~6V

  电 流限制 :1~2A

  -小尺寸

降压/升压(与 MP28167-A 相比)

  -输入电压:2.8V ~ 22V

  -IOUT:3A

  =>产品具有恒定 VOUT 输出值、具体取决于输入电压

 

OVP (对比 MAX14728EWV)

  - 10V OVP

  -双输入

请为上述4项推荐合适的产品。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    关于 降压-升压(与 MP28167-A 相比)

      -输入电压:2.8V ~ 22V

      -IOUT:3A

      =>产品具有恒定 VOUT 输出值、具体取决于输入电压

     建议使用 TPS55289、有关更多详细信息、请参阅产品页面。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bryce

    感谢你的答复。

    请检查降压转换器(1)、(2)和 OVP。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我的产品线将对其进行检查、然后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关降压转换器(1)(2)、请查看我们新发布的器件 TPS6293x 和 TPS563300

    对于 OVP、我将分配相应的产品线来回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    请查看 TPS2595电子保险丝以实现过压保护、如果您有任何疑问、请告知我们

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda

    是否有任何产品可以使用 I2C 控制输出电压?

    客户的请求是可通过 I2C 进行控制的产品的建议。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    抱歉、对于此类6V 输出电压应用、我们没有合适的 I2C 控制降压。