This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713:最大短路电流

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173577/tlv713-maximum-short-circuit-current

器件型号:TLV713

您好!

我的客户在其电路板上测量了 TLV713短路电流。
他们测试了两个样本、两个样本的结果都大约为90mA。
虽然 TLV713数据表指定的短路电流为40mA (典型值)并且未指定最大值、但从 TI 特性说明的角度来看、这个90mA 测试结果是合理的?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    是的、这个数据似乎是一个合理的量、一个位高、并且也许输出高于0V、但并不完全无法想象。

    我在实验室中看了一下、发现90mA 在合理范围 内、因为我测试的器件在~70mA 下、这只是25°C 时的一个器件、但在过程变化和温度条件下、90mA 并不是完全意外的。

     

    此致、

    John