This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B25:有关 TPS544B25的问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546B24A, TPS544B25, TPS546C23, TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171530/tps544b25-questions-of-tps544b25

器件型号:TPS544B25
主题中讨论的其他器件:TPS546B24ATPS546C23TPS543B20

尊敬的团队:

我想问的是、通过下拉 VSET 来应用初始芯片、芯片内部的默认值、例如欠压和过压、是否会影响我对输出电压的正常使用?

我使用 VSET 将电阻接地、调整 FB 的上限和下限电阻以输出我的2.57V 电压、
我的问题是、如果初始芯片具有 Vmax Vmin 输出或欠压等默认值、这些值是否会影响芯片的正常运行。

 非常感谢

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、  

    在我回答之前、我正在尝试理解您的问题。

    请您澄清一下这个问题吗?  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    我的意思是一个初始芯片、芯片内部是否有 VOUTmax VOUTmin VOCP 等默认值、如果有:
    我的输出电压通过 VSET 并通过电阻器连接到 AGND、FB 的上电阻和下电阻会发生变化、以实现2.57V 的输出电压。 这些芯片的默认值是否会影响2.57V 的正常输出? (如果我的输出电压不在芯片默认值的范围内)

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    遗憾的是、答案是肯定的、您将遇到其他干扰转换器运行的问题。  TPS544x25系列器件监测 DIFFO 引脚、以感应 VOUT_OV 和 VOUT_UV 警告和故障电平。  使用 VSET 引脚设置 FB 基准电压、然后使用 DIFFO 到 FB 之间的电阻分压器将输出电压设置为2.57V、而不对 PMBus 命令值进行编程、将在 DIFFO 达到1.2V 时触发 OV 故障。

    可能的选项:

    1) 1)在遥感放大器前面添加一个低阻抗分压器、以将 DIFFO 上的电压降低到在 VSET 上编程的基准电压。  由于遥感放大器的输入阻抗约为60kΩ Ω、容差为+/- 30%、分压器需要具有低阻抗。

    这将影响通过 PMBus 设置或读取输出电压的比例、从而设置和感测 DIFFO 引脚上的电压。

    2) 2)使用10k + 10k 2:1电阻分压器从 DIFFO 连接到 FB、并对 VOUT_SCALE_LOOP、VOUT_MAX、VOUT_OV_FAULT_LIMIT、VOUT_OV_WARN_LIMIT、VOUT_COMMAND 进行编程、 在启动输出电压之前、VOUT_UV_WARN_LIMIT、VOUT_UV_FAULT_LIMIT 和 VOUT_MIN 按该顺序与 PMBus 进行比较。

    3) 3)选择替代器件、例如 TPS546B24A、它提供 TPS544B25的所有 PMBus 功能、并允许通过 VSEL 引脚对输出电压进行编程。  虽然2.57不是可用电压、但2.56或2.60是引脚可编程的、并且 TPS546B24A 加电后、可以通过 PMBus 将电压设置为接近2.57V。  首次上电后、这个更新后的 VOUT_COMMAND 值可存储到 NVM 中、引脚检测覆盖设置为引导至存储的 NVM VOUT_COMMAND、而不是引脚编程的 VOUT_COMMNAD、从而无需每次对 VOUT_COMMAND 进行编程。

    4) 4)根据您的 PMBus 命令需求、您还可以选择 TPS546C23、该器件可检测 FB 引脚中的 VOUT_OV 和 VOUT_UV 警告和故障、并且无需 PMBus 编程即可通过反馈分压器支持输出电压设置。

    5) 5)如果您不需要 PMBus 编程、可以考虑 TPS543B20、它还支持使用反馈电阻器进行 VOUT 编程、但不支持 PMBus。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的大力支持!!

    我们希望通过 PMBus 方法进行设置、这是您的第二个建议。  您能帮我们生成代码。
    要求:输入电压:12V 输出电压=2.57V,ITDC=6.6A,Imax=8.9A。 IOCP 设置为12A、
    我们是否需要提供任何信息来生成此代码? 非常感谢!

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果您正在寻找用于为特定应用配置 TPS544B25的编程脚本、我建议在脱机模式下使用 Fusion Digital Power Designer。  通过此图形用户界面、您可以选择 TPS544B25以及计划与之搭配使用的 PMBus 地址(它将通过 ADDR0和 ADDR1引脚编程为0-63d (0-3Fh)之间的值

    进入 GUI 后、 您可以从头开始创建新的离线系统  

    从 GUI 支持列表-> TPS40xxx/TPS53xxx/TPS544xxx/TPS546xxx 模拟电源转换器中选择一个器件、然后将列表中的 TPS544B25引脚固定。

    默认地址为36D (24h)、但您可以选择另一个值、该值将通过 ADDR0和 ADDR1引脚上的电阻器编程到器件中。

    然后单击"Finish"以创建系统。  在系统视图中、单击右侧的"单击以配置器件"以打开 TPS544B25的配置页面

    它将打开一个新窗口、允许您对器件进行编程。

    转至 右上角的"All config"选项卡、将 VOUT_SCALE_LOOP 从1.00更改为0.50 (0xF002)

    这将使器件进入1.5V - 3.0V 工作模式、从而需要一个2:1分频器从 DIFFO 到 FB。 (RFB_hs = RFB_ls)  

    单击左上角的"Write to Hardware"保存更改。

    此时、请返回到限制和开/关、以便更轻松地设置电流限制和输出电压。  您需要提高以下每个值:

    VOUT_MAX -建议设置为1.25x VOUT (3.215 - 0x066D)

    VOUT_OV_FAULT_LIMIT -建议设置为1.2x VOUT (3.084 - 0x062B)

    VOUT_OV_WARN_LIMIT -建议设置为1.1x VOUT (2.955 - 0x05E9)

    VOUT_COMMAND - 2.57V (0x0524)

    VOUT_UV_WARN_LIMIT -建议0.85x VOUT (2.185 - 0x045E)

    VOUT_UV_FAULT_LIMIT -建议使用0.80x VOUT (2.056 - 0x041D)

    MFR_VOUT_MIN -推荐0.75x VOUT (1.927V - 0x03DB)  

    对于9A 应用电流、我建议比12A 电流限制多一些裕度。  相反、我建议设置:

    IOUT_OC_WARN_LIMIT 更改为12A (0xF818)

    将 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 更改为13A (0xF81A)

    这将降低 OCP 级别误触发的风险。

    再次单击左上角的"Write to Hardware (写入硬件)"  

    您可以使用 File -> Save Project As"保存项目、 也可以使用 File -> Export 生成编程脚本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miller、

    我们感谢您始终给予的大力支持!

    祝你度过美好的一天!

    非常感谢、

    Jimmy