This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165:2LED 条、每个-400mA@12VDC

Guru**** 2382940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173640/tps61165-tps61165-2led-strips--400ma-12vdc-each

器件型号:TPS61165

 在所附的电感器"L30"图像中、我们使用了器件"GLFR1608T100M-LR"、即0603封装。 请向我们确认这一点。 或者、请为我们提供支持此应用的0603封装的替代器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kaviya、

    您的负载是否有两个 LED 串联、每个 Vf=12V、因此总输出电压=24V?

    如果是、假设效率= 90%、则电感器电流将约为1.07A。 您的电感器的额定电流为@400mA、因此我认为这可能不合适。

    我想很难找到具有0603的电感器。

    BR

    Patrick